This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求推荐10位电平转换器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC8T245, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729445/asking-for-10bit-level-shifter-recommendation

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245SN74AXC8T245SN74AVC2T45

大家好、

客户希望在3.3V 至1.8V 范围内使用10位电平转换器。  信号是音频 I2S 和 UART。

请您推荐合适的解决方案吗?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    请告诉我数据速率(速度)以及系统中的负载问题(如果有)。
    我建议使用 SN74AXC8T245、并与 SN74AVC2T245或 SN74AVC2T45搭配使用。
    这样可以灵活地进行 DIR 控制和通道数。 请告诉我这是否可行。