This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC240A:能否驱动8个 LED?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729434/sn74lvc240a-can-8-leds-be-driven

器件型号:SN74LVC240A

您好!
我想使用 SN74LVC240APWR 以3V/24mA 的电流驱动8个 LED。 我可以这么做吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    每个输出可以处理24mA、但如果全部8个输出驱动24mA、则通过 VCC 的电流将超过最大绝对值100mA、因此您将无法这样做。