This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:上拉电阻值至反向...

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729399/sn74lvc1t45-pullup-resistor-value-to-reverse-direction

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、

我们需要反转缓冲器的 DIR、数据表指定 DIR 需要转至 VCC -但是、参考布局详细说明了一个电阻器。 建议使用哪种上拉电阻? (理想情况下、有关数据表中我错误的位置的一些信息也会有所帮助。

提前感谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    如果您使用 MCU 或类似器件控制 Dir 引脚、则无需使用电阻器。 如果您想在没有任何控制的情况下将其设置为某个方向、则可以使用4.7K 电阻器上拉或下拉。