This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:Tj 的绝对最大额定值

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729155/sn74ahc541-absolute-maximum-ratings-of-tj

器件型号:SN74AHC541

大家好、

我了解到 SN74AHC541的存储温度为-65~150 C、如下所示。



是否存在 Tj (结温)的绝对最大额定值?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    Tj Max 为150 C。如果 Tj max 未在数据表中说明、则可以使用 Tstg Max 值。