This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:同时在 I2C 和 SWD 应用中使用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728720/txs0108e-using-in-i2c-and-swd-application-at-same-time

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

您好!

我有一个需要将3.3V 转换为1.8V 逻辑电平的应用。 我需要转换的信号是 I2C、USART 和 SWD。 是否可以使用此 IC?

此外、TXS0108和 TXB0108有何区别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、您好!
    如果您想组合不同的协议、TXS0108E 可能是最佳选择、但我不熟悉 USART 或 SWD。 我需要知道它们的架构和比特率、以便为您提供确切的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将 STM32F103与 nRF52连接。 STM32将以3.3V 运行、nRF52将以1.8V 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    架构? 推挽或开漏
    比特率? 以位/秒为单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SWD 在大约4.5Mbps 的速率下推挽
    115200kbps 上的 UART 推挽和
    I2C 400Kbps、漏极开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TXS0108E 上、这些都可以正常工作、但不会出现问题-假设电容负载不会过于疯狂(< 70pF)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢!