This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:保护二极管

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74LV123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728332/sn74lvc1g123-protection-diode

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: SN74LV123A

大家好、团队成员。

如果 SN74LVC1G123的 Cext 较大、是否需要保护二极管?
对于 SN74LV123A、有以下说明、但 SN74LVC1G123中没有说明。

10.2.1.1断电注意事项
由于数量的原因、大值 Cext 在关闭'LV123A 器件时会导致问题
存储在电容器中的能量。 当包含该器件的系统断电时、电容器可以
通过引脚2或引脚14上的保护二极管从 VCC 放电。 输入保护二极管的电流
必须限制为30mA;因此、VCC 电源的关断时间不得超过 t = VCC×
Cext/30mA。 例如、如果 VCC = 5V 且 Cext = 15pF、则 VCC 电源的关闭速度必须不超过 t =(5V)×
(15pF)/30mA = 2.5ns。 通常情况下、这不是问题、因为电源被严重过滤、不能
放电。 当 VCC 更快地降至零时、'LV123A 器件可以维持
损坏。 为了避免这种可能性、请使用外部钳位二极管。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    您在这里对大型的定义是什么? 假设为1uF、则不需要额外的保护二极管。 LVC 器件保护二极管可以处理50mA 电流、这大于 LV 器件。 此外、即使在电容器充满电时它能够关闭、您提到的关闭时间也会花费一段时间、因此放电不会那么剧烈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 将脉冲 μF 设置为1s、我们计划使用100 μ s、10 μ s。 μF μ F 是否需要保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    10 μ F 可能有点过大。 我会在这里 MΩ 1 μ F 电容器、因此您可以使用1uF 电容器。