This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:VCCA/VCCB 电源定序

Guru**** 2826035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729044/sn74avc2t45-vcca-vccb-power-sequencing

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

您好!

SN74AVC2T45具有 Ioff 局部断电隔离功能。   第8.3.1节表示 VCCA 或 VCCB 均可接地、这是 Ioff 器件的典型特性。

数据表的第10节似乎与此相矛盾(下面的片段)。   我怀疑第10节是不适用于本设备的锅炉孔板文本。   是否有人会确认第10节是否适用于 SN74AVC2T45?    

非常感谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    当任一电源为0V 或 GND 时、可保证 Ioff、以确保 IO 端口可通电、而不会因任何反向电流而意外为器件加电。
    电源建议是在电源斜升或斜降期间提出的(因此、它们不是0V 以保证 Ioff)。
    需要将电源建议理解为不是一项要求、而是一项通用指南。 不遵循 PSR 时、器件性能或可靠性不受影响。 需要优先考虑系统级性能。
    应用程序的用途是什么?
    您是否会考虑使用最近发布的 SN74AXC1T45?