This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:27MHz 的 FSK 解调-标记和空白频率为4KHz

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727922/cd74hc4046a-fsk-demodulation-for-27mhz---with-mark-and-space-frequencies-4-khz-apart

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4046A

客户端需要一个可解调27.255 MHz 载波的定制 FSK 接收器、其中标记和空间频率之间的间隔仅为4 KHz。  我正在查看应用报告 SLAA618 、它描述了基于 CD74HC4046A PLL 的 FSK 解调实现。  我的问题是温度超出设计参数时的 VCO 线性度、我想找到与 CD74HC4046A 器件等效的器件、该器件可以包含温度补偿 VCO 或接受外部 TCXO。  如果不是、我可以查看其他应用手册吗?


提前感谢您、  

如所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    SN74LV4046A 是'HC4046A 器件的最新版本、具有更高的线性度/温度稳定性。

    温度稳定性列为0.11 %/C、线性度列为0.4%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、  

    我正在尝试将其纳入性能方面。  正确假设产品需要在-30至+70 C 的范围内运行,则27MHz 的高/低频率将移动>2.7MHz?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在温度变化为100C 的情况下,我希望频率变化最大为0.11%*27MHz = 0.0011*27000000 = 29.7kHz

    由于我希望系统设计为工作温度范围的中心、因此它更像是+/- 14.85kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、  

    数据表指出、频率稳定性为每摄氏度0.11%。 我将此信息解释为在我的100度温度范围内的0.0011 * 100 (温度范围)* 27 (工作频率)= 2.97MHz 频率稳定性。  请确认。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我没有咖啡或其他东西。 是-应为0.0011 * 100 * 27000000 = 2.97MHz。

    很抱歉造成混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    让我们回到线程的开头。 应用程序要求频率偏差为2KHz 的27MHz 载波(即标记和空间频率相差4KHz)。 TI 产品系列中是否有包含温度补偿 VCO 或接受外部 TCXO 的器件、可满足我的 FSK 频率要求?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说、LV4046是我所在集团产品系列(标准逻辑)中的最佳选择。  我知道还有一些来自计时组的其他 PLL --你可以尝试在他们的论坛上发帖看看他们是否有任何东西,或者当我星期一回到工作时,我可以尝试让其中一个参与这个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    假设我使用 LV4046、室外温度会导致中心频率漂移、而不是27MHz、而是现在的25.6MHz。 我的传入信号仍然是27MHz。 接收器、更具体地说、接收信号的能力会怎样?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Alex、
    很清楚-我认为我们没有适合您的解决方案。

    我请 TI 的一位 PLL 专家发表评论--尽管我还没有听到他的反馈。