This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108的应用

Guru**** 2579475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728373/txs0108e-the-application-of-the-txs0108

器件型号:TXS0108E

大家好、

大家好、

我注意到、TXS0108中的 VIL 和 VIH 要求是 VCCI-0.2和0.15。

TXS0108的输出约为0.65*VCC。

 

因此、常见的 TTL 和 COMS 级别似乎无法满足要求。

 TXS0108是否可用于常见的 TTL 和 CMOS 应用?

如果不是、TXS0108的正常应用是什么?

如果在 CMOS 和 TTL 中的转换器中还有其他器件可以使用?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    您能不能澄清您要尝试进行的翻译。 如果您尝试从 TTL 转换为 CMOS、则可以直接使用允许 TTL 输入的 HCT 或 LVCT CMOS 器件之一。 如果您尝试从 CMOS 转换到 TTL、则无需、您可以将 CMOS 输出直接连接到 TTL 器件。 如果您可以澄清自己的要求、我可以帮助您查找器件。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 器件主要设计用于与双向开漏信号(例如 I²C Ω)配合使用、尽管它们也可与推挽信号配合使用。 在任何情况下、将它们与单向信号配合使用都毫无意义。

    对于直流操作、加速器无关紧要;导通栅极晶体管为导通或关断:

    当 Npass Ω Ω 时、它的行为类似于电阻器(它具有大约300k Ω 至500k Ω 的电阻器)。 对于逻辑低电平信号、TXS 是无源器件;如果要在输出引脚上灌入电流、则驱动相应输入引脚的器件必须灌入该电流。

    因此、VIL会指定内部逻辑切换的电压电平、而是足够低的电压、以便流经器件的指定电流(IOL)达到指定的 VOL。 如果您的电路使用较小的电流、压降将更低、您可以使用较高的 VIL、并且仍然达到相同的 VOL。 在 µA 中、当您不使用任何外部上拉电阻器时、电流将高达250 μ A、因此您的外部器件将能够将输入驱动至远低于0.15V 的电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 的回答。

    Lacey、您的问题是否已得到解答、或者您是否仍需要一些支持?

    谢谢!
    卡兰