https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728635/sn74ls156-problems-with-oc-logic
器件型号:SN74LS156主题中讨论的其它部件:SN7400、 ULN2003A
这听起来可能很愚蠢、但我的想法不起作用:问题该器件在3.5VDC 电源轨下能够承受多少个14/15mA 负载而不进行缓冲。 器件包括16个段(字母数字)和7个段。 它们不是 LED、而是灯、而且非常昂贵。 在我 疯狂 的发疯想法中、我将 27 74LS240用于驱动 、并将栅极控制输入用作用于器件调光的 PCM 信号。 这将驱动一个段。 通过使用一组具有集电极开路输出和3.5VDC 高电平的74LS156。 因此、当一个段被240 OUT 驱动为高电平并且未通过解码器上的高电平进行选择时、不会发生任何情况(即使在240处于 TriRate 模式时也是如此)。 但是、如果分贝较低、您将获得电流。 因此、 对于16段灯测试、我必须在30mA 至240mA 之间灌入电流。
2、在哪里可以得到3.5伏稳压器