This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS292:SN74LS292

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS292, SN74HC4040, CD4059A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728908/sn74ls292-sn74ls292

器件型号:SN74LS292
主题中讨论的其他器件: SN74HC4040CD4059A

您好!

我想从2MHz 主时钟导出8kHz 时钟。 我可以使用 SN74LS292来实现此目的吗?

或者我必须执行其他过程。 希望您能帮我解决问题。

谢谢、此致、

OM Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Om、
    要从2MHz 恰好获得8kHz、您需要除以250。 您选择的器件仅除以2的幂... 因此、您可以得到的最接近值是2^8 = 256。 7.8125kHz 是否足够接近您的应用? 如果是,为什么不使用更简单的方法,如 SN74HC4040 --它将具有更好的功耗,并且仍然提供2^8 (256)分频器输出(Q_H 输出)。

    还有其他器件和电路可以精确地除以250。 例如、CD4059A 是一个可编程的" N 分频"计数器。 虽然可能需要一点时间才能确定它的工作原理(仔细阅读第一页并检查功能图)、但它将会很好地完成工作。