This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:为什么最小值与放大器;该缓冲器正电压上升输入阈值电压的最大值之间的差异如此大?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728788/sn74lvc2g17-q1-why-is-the-difference-between-min-value-max-value-of-the-positive-goning-input-threshold-voltage-of-this-buffer-so-large

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

为什么该缓冲器的正电压上升输入阈值电压的最小值和最大值之间的差值如此大?

如下图所示、正向阈值的最小值甚至大于负向阈值的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    这些值可在器件的过程和温度变化范围内得到保证。

    请注意、还有一个滞后值(屏幕截图中的下一节)可保证 Vt+和 Vt-之间的最小差异。 例如、如果正向阈值低至1.9V、则负向阈值的最大值为1.9-0.6 = 1.3V。