This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT16827:将该缓冲器芯片配置为时钟分配芯片

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC339, SN74ABT16827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728572/sn74abt16827-configure-this-buffer-chip-as-a-clock-distribution-chip

器件型号:SN74ABT16827
主题中讨论的其他器件:CDC339

我有一个时钟源可以处理高达15pF 的负载。 我需要将该时钟信号连接到100个 ADC、以便将它们全部同步在一起。

我开始寻找 工作电压为5V 的时钟分配芯片。 我找到这个 CDC339、但我需要一个具有更多输出的 CDC339。

现在的问题是、 如果我将时钟信号连接到一个输入、例如1A1、并将该缓冲器1Y1的输出连接到其余输入1A2-2A10、那么该芯片 SN74ABT16827将充当时钟分配芯片、以便我获得19个时钟信号副本。 我知道在原始 时钟信号和19个副本之间会有一个时间延迟、我假设它们之间不会有时间延迟。

与使用 SN74ABT16827的配置相比、时钟分配芯片是否具有明显更好的性能(如果有)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    欢迎来到论坛。 它是一个缓冲器/驱动器、因此具有与 CDC339几乎相同的功能。 我不支持 CDC339、因此无法比较性能、但可以说缓冲器经常用于时钟分配。 从原件到副本的时间延迟是正确的。 副本本身将具有1ns 或更小的轻微偏斜。 如果偏差小于该值、则可能需要使用专用时钟缓冲器。