This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74128:SN74128频率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74128, SN74HC245, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728571/sn74128-sn74128-frequency

器件型号:SN74128
主题中讨论的其他器件: SN74HC245SN74LVC245A

您好!

我想使用 SN74128以60MHz 的频率驱动4 x 50欧姆的负载。 它是否起作用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、
    我怀疑该器件将在该频率下工作。 您可以看到20世纪60年代生产的原始逻辑系列。

    您是否考虑改用 SN74LVC245A 之类的器件? 还是 SN74HC245? 您可能需要将几个通道并联才能获得所需的驱动强度、但总的来说、这是一款更好的器件。 HC 系列在5V 时高达约70MHz、LVC 系列在3.3V 时高达约125MHz。