This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:端口 A/B 输出电流能力

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727838/txb0104-q1-port-a-b-output-current-capability

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104
我对 TXB0104的驱动强度有疑问、因为我不能参阅 TXB0104数据表中指定的注意事项
20uA 的驱动强度非常低... 这是正确的吗?  这似乎是用于 VOH 和 VOL 的"测试条件"、如第6.5节所示
 TXB0104的参数表  (参见链接  www.ti.com/.../description )指定了50mA 时的驱动强度 ,这是正确的吗? 数据表指定了连续
/- 50mA 时的输出电流。
请阐明 TXB0104的输出驱动强度范围。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    TXB0104-Q1是一款非常复杂的器件、因此它在某种程度上取决于您在这里的意思。

    如果您正在寻找直流驱动强度、那么20uA 是合适的值。 每个输出串联有4k Ω 电阻器、可防止产生强大的输出驱动器。 这是自动双向转换器的绝对要求、因为当通信方向发生变化时、转换器必须由发送数据的驱动器过电。 如果它具有强大的输出驱动器、许多控制器将无法对其进行过功率处理。

    如果您正在寻找瞬态驱动强度、则大约为30欧姆(我必须咨询我们当地的翻译专家、该专家将在办公室外工作几天、以获得准确的值)。

    您提到的50mA 值是指器件的绝对最大额定电流。 我认为它的写入方式有点误导、但由于 TXB 非常复杂、我想这是描述输出端最坏情况电流的最佳方法。 在开关期间、4k Ω 输出电阻器被暂时旁路、并在短时间内成为相对低阻抗(约30欧姆)。 这可在该期间提供快速边沿和信号驱动电流、但在单次触发到期时会迅速关闭。

    总之、TXB 不用于驱动直流负载。 它旨在将 CMOS 电压转换为高阻抗负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道    开关期间的瞬态驱动强度(mA)、以及当4K 输出电阻器以大约30欧姆的较低电阻旁路时这种较高电流驱动强度的持续时间。

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    一次性触发约30ns。

    电流与电阻直接相关、符合欧姆定律:

    I = V/R

    例如、如果您以5.5V 的输出电压运行、则输出电流将高达5.5/30 = 183mA

    这当然忽略电感和电容等东西--实际值通常要低得多。