This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT132:假冒器件?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727486/cd74hct132-counterfeit-parts

器件型号:CD74HCT132

我有多个 PCB 存在与非门问题。 我没有对卡进行全面调试、但我注意到芯片上的标记在所有 PCB 上都不同。

不是相同的"字体"和不同的徽标。

此芯片是否可能不是 TI 正品部件? 如何验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在明天查看这些器件。 您从什么来源获得它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、M. Maier、

    我们在加拿大与 PCB 制造商取得了该器件、但在中国组装。 PCB 制造商告诉我、所有器件都来自 DigiKey、Future Elecor Avnet、但我有一些疑问。

    您是否检查了这些器件?

    谢谢、

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc、
    我很抱歉,但我忘记提出这一要求。 我已经把它寄过来了,我应该在早上有一个答案。 我将在我的收件箱中将此帖子保留为"打开"状态、以便我不会忘记明天回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc、
    这两种器件都具有有效的批次追踪代码、很可能是由 TI 生产的。