This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108的主要应用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728353/txs0108e-the-main-application-for-txs0108

器件型号:TXS0108E

大家好、

我注意到、TXS0108中的 VIL 和 VIH 要求是 VCCI-0.2和0.15。

TXS0108的输出约为0.65*VCC。

因此、常见的 TTL 和 COMS 级别似乎无法满足要求。

 TXS0108是否可用于常见的 TTL 和 CMOS 应用? 如果不是、TXS0108的正常应用是什么?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我看到您在这里提出了同样的问题:
    e2e.ti.com/.../728353

    请避免在将来重复发布帖子。 如果有任何附加问题、请将其发布在原始主题上。 我锁定这个线程、我们将在另一个线程上回答。 谢谢!