This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:SN74LVC1G06

Guru**** 2815485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727604/sn74lvc1g06-sn74lvc1g06

器件型号:SN74LVC1G06

尊敬的先生:

我是否可以对 SN74LVC1G06有疑问并再次确认、如下所示:

符合 SN74LVC1G06规范。 请注意“VCC min =1.65V,MAX =5.5V ;  

                                        "当 VCC = 1.65V 至1.95V => VIH MIN = 0.65×VCC; VIL MAX = 0.35×VCC 时。 "

                                        " 当 VCC = VCC = 3V 至3.6V => VIH min =2V 时       ; VIL 最大值=0.8V"

如果 我们知道以上条件(A)“输入=1.8V =High,0V=Low”,这是否意味着我们需要提供 SN74LVC1G06的 VCC =1.8V,对吧?

另一个条件(B)   "输入=1.8V =高电平、0V=低电平"  "输入=未知(可能=3.3V) =高 电平、0V=低电平" (基于上述条件)是,这意味着我们仍然需要提供 SN74LVC1G06 VCC =1.8V,对吧?

                   (因为如果我们  提供 SN74LVC1G06 VCC =3.3V、 "Input =Unknow (Maybe=3.3V) =High、0V=Low (输入=1.8V   =High、0V=Low) "时、将会起作用、但当"Input =1.8V =High、0V=Low"时、SN74LVC1G06

                    不能工作,对吧?)

下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TAlex:
    "未知"信号来自哪里? 如果它位于同一电路板上、那么您必须具有该"2.5-3.3V"电源、在这种情况下、我建议从该电源为 SN74LVC1G06供电。

    如果它来自不同的电路板、并且您没有可用的电源、那么您可以使用1.8V 电源、它可以正常工作。 从本质上讲、SN74LVC1G06的电源仅控制输入阈值。 只要您的输入低于1.8V "低"阈值、器件就会输出"高"电平、并且只要您的输入高于1.8V "高"阈值、器件就会输出"低"电平。 请注意、您还必须保持在器件的建议输入电压范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    抱歉、我不详细了解您的含义。  

    您对图的意义。 条件(A) VCC 建议=1.8V?

    您对图的意义。 条件(B) VCC 建议=3.3V?  

    ( 甚至图。 条件(B)输入信号有时电压电平高为 1.8V,有时 电压电平高 为 2.5V,有时 电压电平高 为 3.3V,)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我问过您有关电路的问题、因为您没有分享我需要知道的所有信息。 我简化了我的问题:

    2.5-3.3V 信号来自哪里?

    您的电路板/系统中提供了哪些电源轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    答复如下:

    2.5-3.3V 信号来自哪里?

    => 1.8V 信号或 2.5-3.3V 信号 来自另一主板。但是主板可能会更改为主板 A (1.8V 信号)或 主板 B (2.5-3.3V 信号)  

    您的电路板/系统中提供了哪些电源轨?

    =>到目前为止,我们确保有1.8V 电压,而其他  人只是通过论坛对此 板(小型板 A)的问题进行确认。

               可     用于 主板 A 的1.8V 电源轨

               可    用于 主板 B 的2.5-3.3V 电源轨

              可     用于  小型电路板 B [终端设备]的1.8V 电源轨

                   系统中可用的总电源轨1.8V、2.5-3.3V 电源轨[主板 A主板 B ]--- >小型电路板 A----- >小型电路板 B ]。

              (但是主板 A 和主板 B 将基于不同的条件进行交换,更改另一个词:主板 A 和主板 B,系统中的一个)

               主板 A=>客户 A 设计  

               主板 B=> 客户 B 进行设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。

    在这种情况下、我建议为 SN74LVC1G06使用1.8V 电源。 它具有过压耐受输入、因此2.5-3.3V 输入不会导致任何问题。 这将适用于上述条件(a)和条件(b)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。