This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:VCC 为0V、但输入上拉电压仍为5V 或输出上拉电压仍为5V、这是否会损坏此器件?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728161/sn74lvc07a-vcc-is-0v-but-input-pull-up-voltage-is-still-5v-or-output-pull-up-voltage-is-still-5v-does-this-damage-this-device

器件型号:SN74LVC07A

您好、Karan、

感谢您的回答。

客户想要控制:在启动或关闭条件下、VCC 为0V、但输入上拉电压仍为5V 或输出上拉电压仍为5V、这是否会损坏此器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我看到您的问题在这里得到了解答:

    e2e.ti.com/.../726225

    如果有任何其他问题、请在原始主题上发帖、以避免重复的帖子。 我将锁定该线程。