This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVCxT45开关特性:3.3V 至1.2V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH1T45, SN74AXC1T45, SN74AVC2T245, SN74AVC2T45, SN74AVCH2T45, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728104/sn74avc2t45-sn74avcxt45-switching-characteristics-3-3v-to-1-2v

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH1T45SN74AXC1T45SN74AVC2T245SN74AVCH2T45SN74AVC1T45

尊敬的支持社区:

我们最近启动了一个新的协议项目、该协议必须在高速时具有一定的精度。

在此项目中、我们希望发送3.3V 至1.2V 的 CLK、而 SN74AVC1T45、SN74AVC2T45、SN74AVCH1T45、SN74AVCH2T45、SN74AVC2T245和 SN74AXC1T45引起了我们的注意。

但是、由于我们需要比较不同的芯 片、因此显示了与其他芯片的最小和最大开关特性、而只有 SN74AVCxT45系列的典型值已知。

我想知道这些值是否可用、因为 SN74AXC1T45提供了这些值。

此致、

范德韦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lex:

    对于1位时钟转换、SN74AXC1T45将是您的最佳选择。 此外、我相信除一个外、所有器例都在表格后面提供了典型的延迟图。 不使用(SN74AVC2T245)的情况下、您可以使用 SN74AVCH2T245的图、因为总线保持电路增加的延迟可以忽略不计。