This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406L:SN74AVCA406L 和 TXS02612、问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728078/sn74avca406l-sn74avca406l-and-txs02612-questions

器件型号:SN74AVCA406L

大家好、团队、

我正在考虑 SD 卡的电平转换器、下面我有关于 SN74AVCA406L 和 TXS02612的问题。

1) 1)当 VCCA=1.8V、VCCC=3.3V 时、SN74AVCA406L 的时钟和数据 fmax 规格在其数据表中被描述为95MHz。 此95MHz 数据是否意味着190Mbps?
    如果否、则表示95Mbps、器件是否支持 DDR50?
    对于 TXS02612、 时钟的单位为 MHz、数据的单位为 Mbps。

2) SD 卡侧电源(VCCB 或 VCCA)从+3.3V 开始。  但是   、它需要在初始化序列期间降低至+1.8V。   这些器件能否在 运行期间接受 VCCB 或 VCCA 更改?
    恐怕情况可能会导致一些问题。

3) 3)我们是否有支持 SDR104的 SD 电压电平转换器 IC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sato-San

    95MHz 的 fmax 规格意味着190Mbps。
    2.在初始化步骤期间减少电源应该没有问题。 只要器件在电压降低时不工作、就不会出现问题。
    3.您能提供更多有关您正在寻找的内容的信息吗? 频率、数据线路数、双向还是单向以及电压?
    如果您有这些信息、您实际上可以使用我们的参数搜索来查找适合您的器件、或者您也可以继续、在这里询问、我可以提供帮助。

    谢谢!
    -Karan