This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:ESD 电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727978/cd4504b-esd-voltage

器件型号:CD4504B

大家好

如果我们问 CD4504BPWR、您会介意吗?

CD4504BPWR 的 ESD 电压是多少?
 我们在数据表中找不到它。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    ESD 额定值如下:
    2kV HBM 和250V CDM

    谢谢!
    卡兰