This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:IN 或 OUT 引脚上的电压是否可以大于 VCC 电压?

Guru**** 2581875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726225/sn74lvc07a-can-voltage-on-in-or-out-pin-be-larger-than-vcc-voltage

器件型号:SN74LVC07A

你(们)好  

目前、VCC 为3.3V。

但输入信号高电平为5V。 这是否正常?

如果客户设置输出5V 的上拉电压、这是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    这个设置对我来说非常好。 客户正在尝试从5V 向下转换到3.3V、这是其中一种实现方法。 我再次确认、您意味着客户的输出具有3.3V 上拉电阻、输入具有5V 上拉电阻。

    另一种可能的方法是、客户可以使用具有推挽输出的另一个缓冲器、而不是像该器件那样使用开漏输出、这样他们就可以摆脱输出端不需要3.3V 上拉的情况。 这将减小布板空间并为其提供更好的转换时间。


    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    客户想要控制:在启动或关闭条件下、VCC 为0V、但输入上拉电压仍为5V 或输出上拉电压仍为5V、这是否会损坏此器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不会损坏器件。 器件将处于高阻抗状态、因为其上有0V 电压。

    谢谢!
    卡兰