This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC221:转换时间

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC221, SN74LV221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727605/cd74hc221-transition-time

器件型号:CD74HC221
主题中讨论的其他器件: SN74LV221A

您好!

我希望您确认 CD74HC221在以下情况下会受到损坏或可靠性没有问题。

--
*用户在信号到达9引脚("2An")后输入。

 TR (上升时间):60ms (0V 至5V)
 TF (下降时间):1msec (5V 至0V)
 (VCC = 5V 条件)

在这种情况下,可靠性是否有问题?
--

根据以下 URL、有有关此类缓慢转换时间的说明。

http://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf

在这种情况下、将出现击穿电流、这将对器件造成损坏。
然而、这个文档似乎被描述为"SN74"部件。
所以、

1.您能否确认您是否也可以对"CD74"器件说相同的东西?
2.如果是,有没有关于“CD74”部件“HC”部件击穿电流的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN 是我们添加到器件的前缀、表示器件是由 TI 开发和制造的。 CD 前缀表示该器件由 Harris Semiconductor 开发、现在由 TI 制造。 击穿电流是推挽 CMOS 输入出现的问题。
    所列的转换速率太慢、将导致您所附应用手册中提到的器件损坏。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要较慢的输入、我建议使用 SN74LV221A。 它具有相同的引脚排列、所有输入端均配有施密特触发器。 这样可以在器件上实现慢速输入、而不会造成任何损坏。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    感谢你的答复。

    1。

    击穿电流是推挽式 CMOS 输入出现的问题。所列的转换速率太慢、将导致您所连接的应用手册中提到的器件损坏。

    这是否意味着"CD"部件和"SN"部件都没有电阻器或可以限制此类击穿电流的部件?

    (转换时间越长、击穿电流越大。)

    2.

    感谢您发送备选器件。 我将建议使用此施密特触发器型器件。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是当输入电压处于阈值电压时发生的情况。 如图所示、两个 FET 都导通、电流从 Vcc 经过 GND。 电流在该阈值处达到峰值、因此如果器件输入缓慢、电流会长时间处于该峰值、从而导致器件损坏。 现在、如果您在 Vcc 处添加电阻器、那么您不仅会降低运行器件所需的 Vcc 电压、还会产生损耗和更大的功耗。

    谢谢!

    卡兰