This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727653/sn74avc4t245-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245

 电平转换  器 SN74AVC4T245可在 FPGA 和 CAN 收发器65HVD235之间进行选择、用于电压转换器(FPGA1.8<->3.3V CAN 收发器)。 阅读数据表后、可以确定数据速率和电压电平。 我只想从 TI 专业知识中获得一个明确的答案。  

感谢您的回复!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、
    您能告诉我数据速率和负载条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!
    四个通道全部用于来自两个 CAN 收发器65HVD235的两个 TXD 和 RXD。 在 FPGA 侧有2pF 的输入电容。 最大 数据速率为4Mbps。
    此致
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、
    感谢您的快速回复。

    在1.8V 电压下运行的 SN74AVC4T245的最大数据速率为200Mbps。 4Mbps 不会是问题。