This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595B:TI 是否具有用于 SN74HC595B 的 TINA 模型?

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727549/sn74hc595b-does-ti-have-tina-model-for-sn74hc595b

器件型号:SN74HC595B

尊敬的先生:

        是否具有适用于 SN74HC595B 的 TINA 模型? 谢谢。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们目前正在为 SN74HC595B 创建行为 PSpice 模型。   到明年晚些时候才会推出。  

    使用 SN74HC595B 进行设计时是否存在我可以为您提供帮助的特别问题?

    我可以更轻松地为 PSpice 仿真提供器件的输入或输出模型。 此外、我们已经有一个可用于信号完整性测试的 IBIS 模型。

    e2e.ti.com/.../sclm118.zip

    谢谢!
    卡兰