This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104PWR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727678/txb0104-txb0104pwr

器件型号:TXB0104
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

您好!

我们在 设计中使用 TXB0104PWR 将3.3V 至5V 的信号转换。 它还包括时钟信号。 我们可以将时钟频率调谐到50MHz。

因此、我想知道 TXB0104PWR 是否可用于转换50MHz 信号。

如果没有、它可以支持的最大频率是多少。

此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、在数据表中、TI 说明了以下内容:

    因此、对于10ns 的最小脉冲持续时间、周期将为20ns、因此我要说输入信号的最大频率将为50MHz、这意味着您将在基准峰值最大限制下工作、这可能不可取。

    我们使用 TXB0108来转换20Mhz 信号、它的工作效果非常好。