This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244:ESD 额定值

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727420/sn74ac244-esd-ratings

器件型号:SN74AC244

团队、

 SN74AC244PW 的 ESD 额定值是多少? 数据表中未列出这些参数。 客户主要对 HBM 感兴趣、但如果我们能同时获得 HBM/CDM、那将会很好。

此致、

Tim Love

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    该器件的额定电压为2kV (HBM)、200V (mm)和1kV (CDM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    感谢您的快速响应!

    此致、

    Tim