This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:裸片采购

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727354/sn74ac04-bare-die-procurement

器件型号:SN74AC04

早上好。  我正试图通过美国政府的合同支持 Northrop Grumman。  我正在尝试采购每块 采用叠片封装的168个裸片、未封装裸片。  您能告诉我该器件在哪里可以获得价格和仅通过裸片交付吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    您是否正在寻找此器件的军用级版本或商用版本?

    我将介绍执行类似操作的确切过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的最终用户是 Northrop Grumman、因此我将担任军事级别、但如果可用、我会同时为他们提供商业和军事级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    我的 TI 内部团队不从事裸片销售、但我要求另一个团队对此做出回应。 您应该在24小时内收到他们的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    我向我们的裸片销售专家提供了您的电子邮件地址。 他很快就会与您联系。
    请单击此已解决我的问题、在论坛中关闭此问题。
    此致、
    涉水