This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:I/O 驱动强度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727178/txb0108-i-o-drive-strength

器件型号:TXB0108

你(们)好。

TXB0108数据表中提到的有关 TXB0108驱动器 I/O 驱动强度 的第8.3.2节应为+/-2mA。

如果 TXB0108偏置在1.8V、哪款器件满足此条件以获得2mA 驱动强度、则应需要大约8V 的摆幅?

根据公式、VT = VCCI/2 = 1.8V/2 = 0.9V。 如果我们将该数字近似为 VT = 1V、则得出的值将为1V/4K = 0.25mA

请说明为什么需要2mA 电源? 如果需要、公式如何证明该条件合理?

我的客户希望使用此器件进行1.8V 至3.3V 的转换。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mithesh、

    2mA 作为安全值提供、以确保 IO 端口的可靠切换、并包括内部电阻器的所有容差、过程/温度变化。 当然、2mA 假定在5V 运行的最坏情况下运行、并且还将包括10%的电压误差裕度。

    假设5V 情况下为2mA、它将按如下方式下调至1.8:
    1.8*2mA/5V = 0.72mA。
    对于3.3V、它将是1.32mA。

    因此、为了确保正常运行、我建议具有至少1.5mA 的驱动强度。

    如果还有其他问题、请告诉我。