This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向缓冲器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726788/bi-directional-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AVC4T774

尊敬的团队:

我们是否有支持 JTAG 信号的双向缓冲器?

频率约为25MHz~30MHz

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请提供有关电压要求、IO 上的负载是多少的更多详细信息? 您还需要使用它进行电压电平转换吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ShreyasRao:

    感谢您的快速回复。
    电压要求为3.3-3.3。 不需要电平位移。
    负载将非常小、因为它用于信号。
    如何搜索 TI 的 profolio、哪些组件可以支持"双向缓冲器可以支持 JTAG 信号、频率大约为25MHz~30MHz"?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我建议使用 SN74AXC8T245或 SN74AVC4T774。 这支持通过 DIR 控制引脚进行双向缓冲、这些引脚可根据需要连接到 GND 或 Vcca 以保持信号方向。

    Vcca 和 Vccb 都可以保持在3.3V、因为它不需要转换。

    请告诉我您的想法、如果还有其他问题、请在此处发帖。