This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出锁存先前状态。 未命中下降沿。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, DS34LV87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726943/txb0108-output-latches-on-previous-state-misses-falling-edge

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: DS34LV87T

大家好、

在解决了我们之前对该器件的问题后、我需要某种相关的帮助。

我们有一个0-2.5V 信号进入 TXB0108的 A8引脚。 B8引脚(0-3.3V)直接连接到 DS34LV87T 的使能引脚(不再有上拉或下拉电阻)。

在 A8上为0V 时、B8上为0ish 伏、 DS34LV87T 禁用。

在 A8上为2.5V 时、B8上为3.3V、 DS34LV87T 已启用。

但是、如果 A8断开连接并保持悬空、则 A8会变为0V、但 B8保持高电平、 DS34LV87T 已启用。 这不是所需的行为。

我尝试在 A8和 B8引脚上使用下拉电阻(>50k)、但没有任何改进。

我怀疑 、通过查看 TXB0108的内部图、由于某种原因、它未检测到 A 上存在的信号的下降沿、因此 B 为什么保持锁存为高电平。

但是、如果我用万用表探针触摸 B8、它会立即变为低电平并保持低电平。  

有什么关于如何解决这种情况的想法? 我们目前将 TXB0108的 OE 引脚直接连接到2.5V、但我们可能应该尝试命令它、而不是仅依赖 DS34LV87T 的使能线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索非亚

    我怀疑 A8目前正在进入高阻态而没有低电平转换?

    我建议将 A8编程为主动从高电平驱动到低电平、以便在 A8进入高阻态之前在 B8端口上实现高电平到低电平的转换

    原因:TXB 是一个弱锁存器、尝试保持端口上的最后已知状态。 B8最后一个有效状态为高电平、当输入线路悬空时、它将保持高电平。 输入也将通过反馈保持高电平。 为了触发 OneShot 并使 B8为低电平、在进入高阻态之前、A8必须主动驱动为低电平 弱下拉可能不够强、无法将线路拉至低电平。