This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:上电时输出电平不稳定

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726795/cd4504b-the-output-level-is-not-stable-when-powering-up

器件型号:CD4504B

大家好、

我的客户使用 CD4504作为电平转换器、以便在 C2000和外部器件之间进行通信。 当系统上电时、DSP 和 CD4504同时上电。 C2000在加电时输出高电平、而 CD4504的输出同时具有低电平和高电平。 这会在上电时给外部器件带来风险。 您对如何避免此问题是否有任何建议?

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    解决方案是在加电期间使其处于高阻抗状态。 因此、我们的许多器件都具有输出使能引脚。 遗憾的是、该器件没有该引脚。 我没有任何原理图或方框图可供查看、因此我不确定器件是如何实现的、 但是、如果输出端连接到外部器件、则可以找到一种方法来将 C2000置于高阻抗状态、并在 CD4504B 的输入侧添加一个弱下拉电阻器。