This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:高电平信号被下拉。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726766/txs0108e-the-high-signal-is-pulled-down

器件型号:TXS0108E

TXS0108E,端口 A 为1.8V,端口 B 为3.3V, 作为  IIC 和 SPI 的电压转换器,测试波为 IIC 总线,蓝色和绿色线为3.3V 输出,粉红色和黄色线为1.8V 输入。问题是1.8V 输入, 当两条信号线为高电平或低电平时、高电平将被下拉。   10k 或2k 上拉 电阻 器用于端口 A 和 端口 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    线路上的电压转换似乎是根据需要从1.8到3.3V 进行的。 输入黄色信号对我来说似乎异常。
    如我所见、波形在大多数周期中未达到1.8V、少数时间周期达到高达1.8V 的高电平。 为什么是这样? 这是 I2C 接口上的不同配置吗?
    我不建议使用强的上拉电阻器。 随着流入驱动器器件的电流增加、它将增加电压电平。 请参阅应用手册、了解上拉电阻器对 TXS 的影响。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf