This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如何确定 OE 引脚的下拉电阻器?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726582/txs0108e-how-to-determine-the-pull-down-resistor-of-oe-pin

器件型号:TXS0108E

降级器、

  数据表描述了: 电阻器的最小值由驱动器的拉电流能力决定。

的 MCU 为 K60,IO 电流为25mA,我应该如何选择下拉电阻器?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rmin = Vcc /Imax

    如果下拉电阻器的值较小、开关速度可能会更快。
    但是、如果您不需要快速切换 OE 引脚、则可以使用更大的电阻器、这不会浪费太多的功率。

    上拉/下拉电阻器的 kΩ 是使用10k Ω 电阻器、除非有实际原因使用不同的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 的发帖。
    由于 OE 引脚是高阻抗输入、OE 引脚的泄漏电流可忽略不计。
    同意您对弱下拉电阻器的需求、以便在开关期间不会消耗过多功率。