This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVC16T245和 SN74LVCH16T245之间的差异

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725705/sn74lvch16t245-the-difference-between-sn74lvc16t245-and-sn74lvch16t245

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16T245

你好

SN74LVC16T245和 SN74LVCH16T245有何区别?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis、
    一个在每个输入(H)上有总线保持电路、另一个没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys
    Thansk 为您提供支持。
    此致。