This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726008/txs0104e-txs0104e-issue

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、

我们深入了解了 TXS0104E、使客户能够以1.8V 至5V I2C 电平位移工作。 下面是客户的原理图:

下面是来自1.8V 侧和5V 侧、DATA 和 CLK 波形的波形:

C1 (黄色曲线):1.8V 侧数据、C2 (粉色曲线)、:1.8V 侧 CLKC3 (蓝色曲线):5V 侧 CLK、C4 (绿色曲线)、:5V 侧数据

正如我在波形中强调的那样、5V 数据信号似乎受到5V SCK 下降沿和上升沿的很大影响。 但在客户的 PCB 中、5V 数据和 SCK PCB 迹线非常短、彼此之间没有连接。 专家能否帮助分析为什么5V 数据波形看起来与5V SCK 相关? 如何避免或解决这种串扰问题?

非常感谢您对此紧急问题的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我已要求我们的翻译专家来了解这一点。 他应该在早上与你回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的支持! 因为我会向客户端寻求支持、所以我们最好能有一些解决方案或根本原因分析、这将大有帮助。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    原理图上的几个点。

    1) 1)我在电源端口上看不到旁路电容器。 建议将旁路电容器靠近电源引脚放置、以消除噪声并有助于提供瞬时电流(防止电压下降)。
    2) 2)请注意、2个端口未使用。 请考虑切换到 TXS0102器件
    3) 3)我建议移除端口上的外部上拉电阻器。 请在此处阅读有关外部上拉电阻器影响的应用手册。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    在串扰问题上、由于打开其他通道、通道之间将会发生耦合。 为了最大程度地减少这种情况、建议在布局上进行隔离。 从此处所示的信号范围来看、我不认为这可能会导致下游器件上的数据损坏、因为峰峰值信号变化未超过阈值。