This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DCKR

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726150/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dckr

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G126

尊敬的先生:

我是否可以再次确认 N74LVC1G125DCKR 和 SN74LVC1G126之间有何不同?

如果 我们的原始电路是 SN74LVC1G126,我们是否可以使用 N74LVC1G125DCKR 进行更换 或考虑任何事项?

你有什么建议吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TAlex:
    SN74LVC1G125和 SN74LVC1G126具有相反的使能信号。 '126有一个高电平有效使能端、而'125有一个低电平有效使能端。 否则它们是相同的。