This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT373:异步数据访问的理想锁存器、SN74HCT373与 SN74HCT573

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT373, SN74HCT573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725989/sn74hct373-ideal-latch-for-asynchronous-data-access-sn74hct373-vs-sn74hct573

器件型号:SN74HCT373
主题中讨论的其他器件: SN74HCT573

您好-

我正在 通过作为缓冲器的 D 锁存器从 ADC 异步读取数据。 ADC 中断用于控制锁存状态。

我需要一个锁存器、即使在锁存转换状态(透明锁存器从禁用状态变为启用状态)期间也能防止无效数据可用、因此我需要同时更新所有 DN。

对于 HTC 类型、逻辑指南指出:

"平衡传播延迟和转换时间"

我假设这意味着 Douts 会同时更新、这正是我想要的。

对于  SN74HCT373、数据表显示:

"用于加载的完全并行访问"

我认为这也意味 着 DOUT 会同时更新、与上述相同。

但是、

 SN74HCT573  数据表 中未 说明:

"用于加载的完全并行访问"

基本上、我的问题是我是否可以使用  SN74HCT573 锁存器、而不是  SN74HCT373。  它们是否在功能上可互换、并且非常适合平衡的 DOUT 负载?

谢谢你

Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    从功能上讲、这些器件是可互换的、它们都适用于您的应用。 它们的输出偏斜非常小、对于两个器件都是相似的。 您将从器件引脚输出中看到、输入与输出是内联的、这使得在某些情况下该器件更易于布局。