This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T04:封装选项-我们是否偏离了250件 PC 卷带?

Guru**** 2575505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725957/sn74aup1t04-package-options---are-we-moving-away-from-the-250-pc-reel

器件型号:SN74AUP1T04

SN74AUP1T04仅以3K 卷带(可订购器件型号上的 R 后缀)提供。 我们是否不再提供采用250件卷装的逻辑系列器件? (器件型号上的后缀为 T)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对于此器件、您只能购买大卷带。 我们仍有许多器件可以以较小尺寸卷带购买、因此这并不是我们所有产品系列中的一个产品。