This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:与非 IC 速度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC00A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725738/sn74lvc00a-nand-ic-speed

器件型号:SN74LVC00A

SN74LVC00A 可在 数据表中驱动高达100MHz 的信号、如下所示:

您能告诉我哪个参数与 此速度相关吗?  如何使用 其他参数计算100MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    您不能直接从其他参数计算速度。

    最大速度主要取决于输出驱动强度和负载电容。  LVC 系列具有非常强大的输出驱动器、可在标准 CMOS 负载(15pF)下支持高达~125MHz 的速度。

    这里有一个常见问题解答、它详细介绍了输出转换速率:

    [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?