This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SREF 引脚阻抗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725226/sn74gtl2003-sref-pin-impedance

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我的客户使用 SN74GTL2003在3.3V 和1.2V 之间进行转换。  当前设计现在需要在1.2V 和1.05V 之间转换。  kΩ 表指出、GREF 输入必须连接到 DREF、并且两个引脚都必须通过上拉电阻器(通常为200k Ω)拉至高侧 VCC。 但高侧(1.2V)现在连接到 S 输入。

当前的计划是将芯片旋转180度、这将在 D 侧放置1.2V 信号、在 S 侧放置1.05V 信号。 唯一的问题是需要为 SREF 引脚提供1.05V 电压、仅提供1.2V 电压。  可以使用电阻分压器来降低 SREF 上的电压、但我们不知道 SREF 引脚的输入阻抗以确定哪个电阻起作用。 客户正在考虑一个低至大约100欧姆的电阻值、该电阻值的功耗仅为大约12mW。  

该电阻值是否会以这种方式工作? 我们是否有关于 SREF 引脚的阻抗信息?

非常感谢您的帮助!

此致、

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    将器件旋转180度将导致接地引脚处于 D8连接状态、栅极连接(G_REF)将连接到 S8。 我认为这不会达到您的期望。

    您能否提供显示上述连接的原理图? 我不是真的从文本中得到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速支持! 是的、客户意识到某些引脚连接不正确、但会通过一些切口和/或跳转进行修复。 我有一个部分原理图、我可以通过私人消息发送给您。

    谢谢!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    感谢您发送电子邮件。  我还将在这里为偶然进入这条线程的任何人发布我的回复。

    *****

    首先请注意、SN74GTL2003中的 nFET 是4端口、这意味着它们没有指定的源极或漏极:

     

    这意味着当 V (S1)> V (D1)时,“S1”引脚成为漏极,“D1”引脚成为源极。  如果你问我,这是一个可怕的命名惯例,但它是什么。

     

    我看到从1.05转换为1.2V 的最大问题是1.05和1.2V 之间的电压差仅为0.15V、不足以打开偏置 FET。  您需要至少0.8V 的差值(最好是0.85V、建议的1.0V)才能获得可靠的偏置。

     

    要从1.05V 转换到1.2V、必须通过以下方法来完成:

     

    在这里、您可以看到转换方向无关紧要–我的通道1从1.05 (D1)变为1.2 (S1)、而通道2从1.2 (D2)变为1.05 (S2)。

     

    如果您有兴趣,我们提供了一个视频系列,详细说明了这种方法的工作原理(以 LSF 系列部件为例,但 GTL2003的工作原理相同): https://training.ti.com/LogicMinute

     

    此外、我还附加了我过去使用过的 LSF 的 Tina-TI 仿真。  它不是 LSF 或 GTL 的完美表示,但它足够接近了解工作中的基本概念。

    e2e.ti.com/.../LSF0108_5F00_7MHz_5F00_1V2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢您的详细解释。 这能够解决我的客户问题!

    此致、
    Errol