This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT157T:O/P 引脚被驱动为2.5V、但 Vcc=3.3V

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725079/cy74fct157t-the-o-p-pins-are-driven-at-2-5v-but-vcc-3-3-v

器件型号:CY74FCT157T
主题中讨论的其他器件:SN74LVC157A

您好!

我使用 MUX 在两个 SPI 接口之间进行选择。 输入信号以3.3V 驱动、Vcc=3.3.3V 但 O/P 引脚被驱动为2.5V。

您能解释一下原因吗?

原理图如上所示。  

此致、

Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rasif、
    CY74FCT157CT 仅定义在4.75V 至5.25V 的电压范围内工作。请参阅建议运行条件表。

    输出低于电源电压对我来说并不奇怪-这在电气特性表中有明确的定义-电源电压为4.75V 且驱动电流为15mA 的 V_OH 的输出电压为2.4V (最小值)、3.3V (典型值)。 这是1.45V (典型值)和高达2.35V 的电压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。 您能否提供可在具有相似封装的3V3上工作的替代器件?  

    此致、

    Rasif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rasif、
    我们有一个参数搜索表、可在此处查找类似器件: www.ti.com/.../products.html

    遗憾的是、您只需知道该器件位于"编码器/解码器"下、但此后非常容易。 只需查找一个也是'157'功能的器件并验证引脚排列是否匹配。

    例如、SN74LVC157A 是替代此器件的理想选择。