This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:VCO 特性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A, CD74HC4046A, CD74HCT4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725311/sn74lv4046a-vco-characteristics

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件: CD74HC4046ACD74HCT4046A

有关如何使用 C1、R1和 R2设置 SN74LV4046的 VCO 特性的信息似乎完全无效。 SN74LV4046器件规格中没有可用的图表或公式。

我缺少什么??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、欢迎参加论坛。

    我可以理解您的沮丧- SN74LV4046A 的数据表对 VCO 的工作频率没有太多的评价。  我在其中找到的就是以下部分:

    这里唯一的信息是 C1 = 40pF、R1 = 3kohm、R2保持开路且 VCO_IN = Vcc/2时的预期中心频率。

    我从 CD74HC4046A 数据表中提取了这两幅图:

    有一点难以判断确切的值是多少、但这似乎与 LV4046器件相当一致-这是合理的、因为 LV4046被设计成用于较旧的 CD74HC4046的"引脚兼容"嵌入式器件。  使用 HC4046数据表的波形图设置 VCO 时、应确保安全。  

    我一直建议使用这样的器件进行原型设计----应该调整这些值,以准确获得所需的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    感谢您欢迎我来到论坛并作出回应。

    我看到 LV4046也被设计成与旧器件引脚兼容的器件、但我注意到 R1和 R2值范围的规格有显著差异。 LV4046器件显示 R1和 R2应在3K 至50K 范围内、其中 CD74HC4046器件的 R1和 R2范围为3K 至300K。 更令人困惑的是、后面规格中的"中心频率与 R1"图形表示值高于7.5M。

    到目前为止、我已经使用 SN74LV4046器件进行了原型设计、但今天我应该也会收到一些 CD74HC4046A 和 CD74HCT4046A 器件进行实验。 希望我能够尽快对其进行整理、并控制我的 VCO 参数。

    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rick、
    不幸的是、我没有更多数据可供您使用。

    这些器件并不常用、因此它们会被降级到优先级列表的底部以进行更新。

    我已经为我们添加了一个 TT、以便使用其他信息更新数据表、但根据我们当前的更新积压(可能1-2年)、我预计这种情况会持续很长时间。