This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:什么是保证输出偏斜?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724933/sn74axc8t245-what-is-guaranteed-output-skew

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

有关 SN74AXC 系列的一些文档说、该系列具有"保证输出偏斜..."、但我在 SN74AXC8T245数据表中找不到任何输出偏斜规格。 有人能告诉我我们如何保证此规范?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请告诉我电压转换电平和其他系统信息。
    我们在大约120PS-180PS 的条件下测量了1.8至3.3V 的典型偏斜。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。
    电压电平:
    条件1:VCCA = 2.5V、VCCB = 3.3V;
    条件2:VCCA = 3.3V、VCCB = 2.5V。
    您能否提供保证的最大偏斜?

    此外、与之前的电平位移器件不同、这个新器件似乎不需要 VCCA>VCCB 或 VCCB >VCCA、对吧?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    电源条件没有限制。 它是一个完全可配置的双电源、在其每个端口上的工作电压介于0.65至3.6V 之间。
    我们没有针对这种情况的偏移捕获、目前无法保证这一点。
    请告诉我"保证输出偏斜"信息的来源。