This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:短路保护

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724822/txs0102-short-protection

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-Q1

我对组件“TXS002QDCURQ1”(双向电平转换器)有疑问。

当输出接地短路(GND)时、我会考虑使用该组件、该组件是否会在组件之前保护我的输出。

恐怕它会打开栅极、FPGA 输出与 GND 之间会发生争用、这会损坏 FPGA I/O

我尝试在文件 txs0102.ppt 的图表中最好地进行描述:

 

e2e.ti.com/.../txs0102.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已要求我们的翻译专家查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itai、

    TXS 是无源半缓冲转换器件、当信号为低电平时、当信号为高电平时、它连接两侧、断开内部 FET 并具有电平转换的内部上拉电阻。
    当 TXS IO 端口的输出短接至 GND 时、FET 将导通、其导通状态电阻在25-100欧姆之间、并连接 FPGA IO 端口。
    如果 FPGA 尝试驱动高电平、它将无法切换。 它将尝试提供尽可能多的电流(超出建议条件的绝对最大电流)、并且可能损坏端口或 FPGA 器件。 需要设置适当的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    AXC 系列的建议对我没有帮助、因为我的转换是从3.3V 到5V。 此部件最高可接受3.6V 电压

    如果可能、您能给我一个小电流限制(双路或四路)的建议吗? 我的电流非常低-小于20mA (是分立式)。

    电源  我需要结温-40 -  125.

    谢谢、 Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊泰圣

    我建议使用 SN74LVC2T45-Q1进行5V 转换。 该器件中没有内部电流限制、但 GND 短路不会损坏 FPGA 器件、因为 FPGA 器件会与 LVC 器件隔离。
    如果可以、请告诉我。