This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:TPPH/TPHL 最小安培数;最大值?

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724615/sn74avch8t245-tplh-tphl-min-max-value

器件型号:SN74AVCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXCH8T245

您好的团队:

您能为 我提供 TPLH/TPHL 最小值和最大值吗? Thx。

当 VCCB 为3.3V 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    今天是美国假日。 我已要求我们的翻译专家来看看、但他直到明天才会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    由于您使用的是器件工作范围的临界情况、我建议改用我们最近发布的 SN74AXCH8T245。
    这支持低至0.65v、因此特定用例的 tpd 最小最大值列为0.5ns 至8ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao:
    感谢您的回复、
    我的客户正在使用它、
    他仍然想知道 SN74AVCH8T245:TPLH/TPHL 的最小值和最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    根据仿真、最小值为0.5ns、最大值为10ns。 同样、由于数据表中不包含此数据、因此无法保证数据的安全。