This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:GND 电平转换

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724800/txb0108-gnd-level-translation

器件型号:TXB0108

女士们和男士的下午好去处

我目前正在测试采用 TXB0108电压电平转换器的设计。 A 侧的 VCC 为+2.5V、B 侧为+3.3V。

我注意到、当我将其中一个 A 输入拉至 GND 时、B 侧的输出不会拉至 GND、而是保持在1V。

我的理解是、此部件根据 B 侧的 CVV 将 A 侧的输入信号电平转换为适当的电平、但 GND 保持不变。 是这样吗?

我认为这个问题可能与在 B 侧使用上拉电阻相关(10k 上拉至3.3V)、正如我在数据表中看到的、它指出"任何外部下拉或上拉电阻建议大于50kΩ Ω"?

是否有人能够确认该器件上的 GND 已转换为 GND? 此致、

索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sofia、
    今天是美国假日。 我已要求我们的翻译专家来看看、但他直到明天才会来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了允许外部器件覆盖 TXB 的输出、TXB 特意对输出驱动器进行了弱电(与其输出串联的大约4 kΩ 电阻器)。

    当您使用强上拉电阻时、它会形成具有 TXB 输出阻抗的分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens、我同意您的意见。

    索非亚

    请在下面阅读有关外部上拉对 TXB 的影响的应用手册。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf