This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:时钟上升时间

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725295/sn74lvc1g80-clock-rise-time

器件型号:SN74LVC1G80

我正在尝试使用按钮切换此 d 触发器、因此我对其进行了消抖。 我注意到、在对其进行去抖后、它会在正边沿和负边沿触发。 它应该是负边沿触发器。 是否有人能为我确认这种行为、或许能让我了解这种机制? 为此、我将在电路中添加一个比较器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到编辑按钮、但它应该是一个_正_边沿触发器、并且在这两个触发器上都触发。 很抱歉。 我用一个并行 RC 电路去抖、一个正常的20k 和2.2u。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    去抖电路的边沿对于所驱动的 CMOS 输入来说太慢、很可能会导致内部振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我认为这就是它在不应该切换时的原因。 谢谢。 我将尝试将电容减小几个数量级、看看行为是否有所改善。 我认为该按钮需要被去除回弹、因为回弹的伪影也会触发奇怪的行为。 如果可以的话、我会再次回复、这样我们就可以在这里了解整个论坛的故事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议在去抖电路和 CMOS 输入之间放置一个施密特触发缓冲器或反相器。 实际上、无法从相同的 RC 时间常数获得去抖(>10ms 边沿)和良好的 CMOS 输入信号(< 10ns 边沿)。