This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:SN74LVTH16244的规格要求

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725030/sn74lvth16244a-the-specs-requirement-of-sn74lvth16244

器件型号:SN74LVTH16244A

大家好、

我的客户正在评估 SN74LVTH16244、他想知道数据表中显示的规格是否存在一些限制。

对于数据表中的 tw、tsu 和 th、这次的限制是什么?

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    您在此处所拥有的绘图是一个通用模板、显示了不同术语的定义。  此处提供了更多详细定义: 了解和解释标准逻辑数据表

    SN74LVTH16244的时序规格位于开关特性表中:

    例如、您询问 tw、tsu 和 th。  这些分别是脉冲持续时间、设置时间和保持时间。 这些都是时钟器件的规格、 而 SN74LVTH16244不是。

    如果您可以更具体地了解客户的问题、我可能会帮助解释与问题相关的这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    因此、缓冲器不需要输入信号的脉冲持续时间、设置时间和保持时间、因为它与时钟相关。

    因此、对输入信号的唯一要求是上升和故障率、如下所示? 正确吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    完全正确。